This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV274:共模限制是否会导致输出噪声/失真?

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1282736/tlv274-is-common-mode-limitation-causing-noise-distortion-in-output

器件型号:TLV274

我的理解:  

G=1且0V 至+3.3V 电源时的最大输出电压摆幅;(TLV274的共模电压范围为 Vcm 0V 至(V+)–1.35V)

为0V 和+1.95V? (3.3V - 1.35V)

在滤波电路中使用此运算放大器、此时增益大于1?

该设计使用 TLV274IPWR 来 缓冲和过滤1200波特信号、我可以看到不同级上的"噪声"。

即使不用作 G=1缓冲器、同样的问题是否适用于3V3电路?

各个级均应用了增益、因此输出应摆动至+3V3、但共模限制是否仍会引起噪声、例如在交叉失真中?

感谢任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV274没有输出电压限制。只要输入电压保持在1.95V 以下、输出就能驱动至3.3V 左右。

    这是什么"噪音"? 是否仅在高输入电压下发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    输入实际上是源自一个 UART 的+3V3 1200波特信号的1.2KHz 方波。

    它接近3V3输入、除非滤波器应限制"带外"信号的输出。

    来自稳定的 UART、应限制传入的噪声/尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerhard:

    G=1且0V 至+3.3V 电源时的最大输出电压摆幅;(TLV274的共模电压范围为 Vcm 0V 至(V+)–1.35V)

    为0V 和+1.95V? (3.3V - 1.35V)

    [/报价]

    对于单位增益、高于共模范围的输入可能导致输出限制为共模范围、或者输出可能为3.3V (VOH)

    要获得正确的输出、输入共模必须在正确的范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在输入端、3.3 V 过高。

    为什么要通过模拟放大器路由数字信号? 比较器、电平转换器或缓冲器的工作效果会更好。