This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3092:设计 DAC 输出平滑放大器。

Guru**** 2929250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1282041/ths3092-designing-a-dac-output-smoothing-amplifier

器件型号:THS3092

尊敬的专家:

我需要您的专业知识来设计 DAC 输出平滑放大器。

我正在10MHz 到20MHz CLK 上使用带有 LT1668的 DAC 评估板 DC2459A、而信号将是1MHz 到7MHz。 我在 DAC 的输出端得到阶梯波形。 因此在输出级需要一个平滑电路。 此外、我还将驱动压电式。

我尝试过很少的电路设计。 在电路1中、我获得了1MHz 平滑的波形、但随着我升高、它开始衰减。 我发现、通过减小 C3 (100N)起始衰减点移到2MHz、3MHz 等、可以看出这一点、但波形不像100N 那样平滑。

在电路2中、我已在 Rin (R1)(其截止频率为12MHz)之前添加了 LPF、但此处仅在1MHz 阶梯中、已在运算放大器的输出端观察到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关您输入到放大器的 DAC 输出信号的更多信息? 您显示 DAC 输出为+/- 1V 的交流电压。 根据 LTC1668的数据表、使用该范围内的振幅时可能会发生失真。

    您描述的是通过模拟或测量观察到的电路1和2的行为吗? 这可能有助于提供您正在使用的仿真文件。  

    一种可以提高性能的方法是也提高采样频率。  

    谢谢。

    尼克