This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL071H:TL071H×BA8391G 驱动能力

Guru**** 2382010 points
Other Parts Discussed in Thread: TL071H, TL331
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1282088/tl071h-tl071h-ba8391g-drive-capacity

器件型号:TL071H
主题中讨论的其他器件: TL331

我想使用一个 TL071H 并联驱动五个 BA8391G、但输出是否足够? 我应该在数据表中的什么地方参考这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BA8391G 似乎是 TL331的克隆、输入电流最高为500nA。 因此、在大多数2.5 µA 下总负载将与 TL071H 配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Otaka Massaya、

    驱动很多东西、还应考虑电容。 5个  BA8391G 应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您向我详细介绍需要测量的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将查看电容