This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6505:-12V 输入 VG 引脚

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1283339/lmh6505--12v-into-vg-pin

器件型号:LMH6505

您好、我们系统中的 LMH6505使用+/-5V 电压、其 VG 引脚由可摆动至+/-12V 电压轨的运算放大器级驱动。 在运算放大器和 VG 引脚之间有一个2.7k 串联电阻。 通常、运算放大器的输出为-12 V、VG 引脚为低于地电平的二极管压降、约为-0.7V。 内部保护二极管看起来正在导通、2.7k 电阻器必须限制足够的电流以承受这种情况。 我的问题是、您是否同意-12V 至2.7k 电阻器应损坏 VG 引脚?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    您认为流经2.7k 电阻器的-12V 应损坏 VG 引脚、是正确的。 正如您所指出的、电流可能受到限制、使内部保护二极管导通、并防止损坏芯片。 如数据表中指定的那样、增益控制输入电压(VG)应在0V 至2V 范围内。

    超出此范围运行可能会导致器件在不利条件下运行或损坏器件。

    谢谢。

    尼克