This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6551Q-Q1:LMH6551Q-Q1仿真误差

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1280654/lmh6551q-q1-lmh6551q-q1-simulation-error

器件型号:LMH6551Q-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好、TI 团队、  

我将 LMH6551Q 用于我的一个参考设计。 尝试使用 TINA TI 进行同样的仿真、但对于少数几个值、在仿真期间发现了错误。

您能告诉我这个误差是什么、以及调整什么会产生正确的结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试复制您的仿真、但我看到的错误与您不同。 我已附加了我正在运行的仿真文件、您可以尝试进行仿真。 此外、您能否附加仿真、以便我可以确认是否有任何设置导致此错误?

    e2e.ti.com/.../LMH6551_5F00_E2E.TSC

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    请查找随附的仿真文件以供参考。

    谢谢!

    桑盖塔

    e2e.ti.com/.../Simulation_5F00_PSSI2021_5F00_INA333_5F00_LMH6551Q_5F00_OPA320.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、您对随附的仿真文件进行了仿真吗? 您在其中的观察结果是什么?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangeetha、

    我运行了您随附的仿真文件、但没有看到任何错误。

    您正在使用哪个版本的 TINA-TI?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、

    我们也可以在"使用初始条件"中运行此瞬态仿真并获取输出、但不能在"计算操作点"中运行。 您是否能够在 Calculate 操作点进行仿真。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我展示的仿真是使用"Calculate Operating Point"选项创建的。 您发现的此问题似乎不是仿真设置错误或不正确的电路。 您能否确认您使用的 TINA-TI 是哪个版本? 您可能需要更新软件。

    谢谢。

    尼克