This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:差分运算放大器电路

Guru**** 2815515 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358, TLV9002, TL072H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1283233/lm358-differential-op-amp-circuit

器件型号:LM358
主题中讨论的其他器件: TLV9002TL072H

大家好、

我的客户使用 LM358作为差动运算放大器、以提供过流保护。 然而、它们会在差分应用中出现问题。 熔断是它们的原理图和问题描述。 您可以帮助检查此问题的原因吗?

谢谢。

古斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM358没有轨到轨输入;需要2V 的到正电源轨余量。 所以在这个电路中、只有介于0V 和3V 之间的输入电压是有效的。 对于无效的输入电压、无法保证输出的行为。

    使用具有轨到轨输入的低电压运算放大器、如 TLV9002。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、

     如果您希望解决方案的成本与 LM358类似、但其共模范围可扩展到 V+、则可以使用 TL072H。 请注意、该器件共模不能低至 V-、它必须至少比 V-高1.5V。

    此致!
    杰瑞