This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCP6292:需要 IC MCP6292IDGKR 的.bSDL 文件资格

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MCP6292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1283129/mcp6292-need-bsdl-file-qualification-of-ic-mcp6292idgkr

器件型号:MCP6292

大家好、

我们将在 我们的系统中确定 TI 器件 MCP6292IDGKR 的资质要获得 ICT 资格、我们将需要.bSDL 文件

请求共享我们可以在 Jabil 系统中进行更新、以发送 IC 短信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahesh:

    我查询了什么是 BSDL、它似乎用于通过 JTAG 进行通信。 MCP6292是模拟器件、没有 JTAG。

    请阐明我对 BSDL 的理解是否不正确、否则我不相信.bSDL 文件存在。

    此致!
    杰瑞