This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1620EVM:截止频率有2个相互矛盾的公式-哪一个是正确的?

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: INA1620EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1282133/ina1620evm-there-are-2-contradictory-formulas-for-cut-off-frequency---which-is-correct

器件型号:INA1620EVM

您好!

我已购买 INA1620EVM。 此文档可在以下位置找到: https://www.ti.com/lit/ug/sbou205/sbou205.pdf

但第5页的第3.2节-截止频率:

当您查看 f c-right 和 f c-left 的2个公式、然后查看第4页的图2时、您意识到这2个公式中只有一个是正确的。 但哪一项是正确的、哪一项是错误的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、  

    我也对你所指出的内容感到困惑,需要时间重新审视并作出更正。 平均时间内、我对所参照的部分中显示的电路进行仿真、并扫描反馈电容器以检查截止频率。 正如预期的那样、反馈 RC (C1、R2、C4和 R20)相应地控制两个输出的截止频率上限。 我将其视为两个独立的电路路径、如下所示。 您可以看到大约-3 dB 点与计算对齐,只需使用1/(2*PI*R*C)的反馈组件即可。 我在下面附上了仿真文件。 这将是确定截止频率的最简单方法。  

    输入 RC 在施加到同相端子之前仅对输入信号进行滤波。 反馈组件可设置放大器电路的截止频率上限。 我希望这对您有所帮助。  

    e2e.ti.com/.../INA1620.TSC

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 非常感谢!

    如果我理解正确、那么第一个约为1Hz 或10Hz 的截止频率是 C1和 R2 (以及 C4和 R20)引起的、第二个约为100KHz 的截止频率是 C2和 R6 (以及 C3和 R15)引起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henrik、  

    进一步了解这一点后、用户指南中重点介绍了正确的假设。 我通过计算和 Tina 检查了这一点。  

    为了修改电路中的组件并进行直观观察、我们免费提供 Tina TI Spice 仿真器、可从此处下载该仿真器:

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    此致、  
    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以... 因此,在法院的房间,声称手册是不正确的将被拒绝... 对我来说,这是可以的。 :-)什么是我感兴趣的理解电路如何工作. :-)

    您没有真正回答我的问题、尽管可能是间接的:

    如果我理解正确,第一个约为1或10 Hz 的截止频率是 C1和 R2 (以及 C4和 R20),第二个约为100 KHz 的截止频率是 C2和 R6 (以及 C3和 R15)?

    我是否必须自己运行 TINA 才能回答该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Henrik、  

    左通道的公式应使用 C4和 R20。 我重写了下面的公式、并针对下面的左右声道重新运行仿真。 为了实现阻抗匹配、我们建议保持 C1 = C2和 C4 = C3。 使 R 和 C 组件保持匹配将使电路保持平衡并提供更好的 CMRR 性能。  

    我们有一个视频和演示介绍了这种单放大器 INA 配置背后的理论、可以通过下面的链接找到这些配置。 该视频介绍了元件值的阻抗匹配。  

    https://www.ti.com/video/6177834031001

    https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/7/3816841626001/6177834031001.mp4/subassets/instrumentation-amplifiers-topologies-one-amp-theory-presentation-quiz.pdf

    我希望这些信息有助于理解上面的配置。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通