This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC081:60mV 失调电压调整

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: INA152, INA132, INA826, INA188, INA823, INA154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1282700/tlc081-60mv-offset-adjustment

器件型号:TLC081
主题中讨论的其他器件:INA132INA826INA188INA823、INA152、 INA154

大家好、  

我需要一个电路将偏移 A 直流输出范围从-1V 调节到11V、然后将偏移增加大约60mV 到输出。

您是否有任何电路级建议可实现这一目标?  

我注意到某些 IC 可以执行偏移调零函数吗?  但似乎调节范围有限。 而且该器件仅支持单电源。  

期待您的回复。 谢谢。  

此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 AN-31放大器电路集合

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

      客户面临的问题是、他们不想同时偏移电压和更改低压。 您有没有其他方案或单芯片解决方案?

    此致、

    陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,苔丝,

    可以将其写成数学方程吗?

    Vout = Vin + Offset ;其中 Vin 范围[-1,11],偏移范围[-60mV,+60mV]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路中的示例值可产生增益1。 这不是你想要的吗?

    有 INA154/INA132/INA152等集成式差分放大器或 INA823/INA826/INA188等仪表放大器具有更高精度的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    是、增益为1。 如 Ron 后 文所示,输出电压=输入电压+偏移电压;其中输入电压范围[-1,11],偏移范围[-60mV,+60mV]。 这正是我想要的。

    "有 INA154/INA132/INA152等集成式差分放大器或 INA823/INA826/INA188等仪表放大器具有更高精度的电阻器。 "您知道如何使用 INA 解决方案构建电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些 INA 器件内置四个电阻器;您只需将 R2连接到输出、将 VREF 连接到60mV。 (对于有 RG 的器件、在 RG =∞Ω 的情况下得到 G = 1、即没有电阻器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苔丝,

    例如、对于 INA132、其他情况与之类似