This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF353:温度扩展版本

Guru**** 2813215 points

Other Parts Discussed in Thread: LF353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1282055/lf353-temperature-extended-version

器件型号:LF353

您好!

我将使用数千个此运算放大器。

对于新工程、我需要一个工作范围至少为-20°C 到85°C 的等效元件。 遗憾的是、LF353范围从0°C 到70°C。

是否有"工业"版本? 我需要一个组件必须尽可能与这个组件相似。

提前感谢您、

Mattia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mattia、  

    要缩小搜索范围、请确认您正在使用的封装类型。

    此致、
    Ore.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我使用的封装是 SO-8。 运算放大器的确切代码是 LF353DR。
    此致、

    Mattia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mattia、  

    LF353 (SO-8)的一个很好的替代品是温度范围为-40至85的 TL072IDR。

    此致、

    Ore.