This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有良好恢复时间特性的运算放大器

Guru**** 2789965 points

Other Parts Discussed in Thread: TL072, TLV9102, LMH6643, TL072H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1281318/op-amps-with-good-recovery-time-characteristics

主题中讨论的其他器件:TL072TLV9102LMH6643TL072H

针对最低组件削波器/限制器选择运算放大器是我的关注点

恢复时间是最能说明良好性能的参数;不幸的是、其特殊性并不常见

首先的约束条件:5V 单轨运行、VFB 内部架构、音频范围、双路标准引脚排列。

主要要求:在电源轨以下/限幅/削波后的释放时间、第一级将采用~1Vpp LTC (线性时间码、2k、4k8、... Hz 内容)并将 Rx 与~5再次进行差分、第二级将使用比较器拓扑对其进行切片。  第三方概念设计展示了 TLC2271ID 的实际用途。  过去、我看到过使用 TL072进行类似处理。

RRO 和 RRI 等属性也许会有所帮助、但真正重要的是从驱动器饱和电源轨中恢复。


相关输出是过零的时序、其标称最小间隔为1 / 4.8kHz、即208us、因此释放时间要求适度< 1us VG、< 10us 可收费。  但是、抖动越少、设计出的探测器就越与众不同。

我不考虑在反馈路径中使用 zenner 和偏置二极管的情况、不考虑典型的精密裂变削波器设计、因为 BOM 中的器件太多、而您无法获得具有足够低的 zenner 电压的 zenner。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    您刚才提到过载恢复时间是要包含这些规范的重点:  

    • 5V 单轨运行
    • 电压反馈内部架构
    • 音频范围  
    • 双输入引脚

    为了帮助缩小搜索范围、请包含:

    • 封装类型
    • 输出电流
    • 转换率
    • 电源电流

    您可以确认增益的单位吗? V/V? 或 dB?  

    我还注意到、TL072在300ns 时符合小于1us 的过载恢复要求。 如果您关心的是过冲、我建议减小应用中的增益或增加电源电压。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的回复

    回应您的具体要求:

    - SOIC-8封装[D0008A]

    -输出切屑可忽略:一个阶段给下一个三级~47k,第二阶段给一个74LVC1G17GW 三级10k

    -转换速率适中: 1G17有一个施密特触发器输入,因此是缓慢的转换(不是我预计这是一个问题),小于一伏/我们是球场(不明显具有挑战性)

    -电源电流,任何理由-我期望有几 mA 的静态电流,我们不是在一个微型电池

    差分放大器增益为5v/v、比较器增益为20v/v

    TL072是一个辅助注释、它不能在5V 电压轨上播放、更能证明它存在。

    5V 单电源配置是不可更改的、这是具有5V 和3V3限压电源的更大设计的一个小部分。

    过冲不是问题、高增益旨在驱动信号进入饱和/过冲状态。  interst 信号的唯一方面是过零的时序。

    我考虑的器件包括 TLC2272AID、TLV9102、LMH6643 (作为 CFA 打折)

    我期待您的回复

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    继我的上次报告之后、我发现 TL072H 可选用:恢复时间(正如您所观察到的)足够好、无相位反转、10k 负载时电源轨摆幅100mV、适合5V 单电源运行。

    是否有方法从您的公共参数表中准备一个简短列表-这些表似乎缺少必要参数

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    除了使用我们网站 https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products.html 上通用放大器页面上的滤波器外、TI 还提供了运算放大器 Selguide 软件、允许您为自己的应用选择具有特定参数的运算放大器。 您可在此处下载此软件: https://www.ti.com/tool/OPAMPS-SELGUIDE

    安装软件后、点击左上角的"Search"、然后使用筛选器缩小搜索范围。  

    使用我终端上的软件、我找到了符合您规格的这些运算放大器:  

    事实证明、OPA192ID 的过载恢复时间比 TL072更快(分别为200ns 和300ns)。

    您可以随意使用该软件、使其尽可能具体。  

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我已将您的回答评分为"未解决我的问题"。  为什么、搜索程序和在线搜索功能都不提供无相位反转或恢复时间等参数来启用参数搜索。  尽管如此、还是感谢您作为另一个候选版本而选用 OPA192ID。  尽管对于该应用、我认为 TL08x 或 TL07x 更合适。

    如果将参数扩展到可以预先搜索此类二阶特征、那将是一件好事。  Fewiw AD 的搜索引擎同样有缺陷

    此致、非常感谢

    马丁