This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296B:寻找另一种解决方案来攻击 TPA1295

Guru**** 2688255 points

Other Parts Discussed in Thread: INA296B, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1283737/ina296b-find-a-another-solution-to-attack-tpa1295

器件型号:INA296B
主题中讨论的其他器件: INA240

您好!

现在、我的客户想在直流/直流部件的高侧使用精密放大器。 他们的需求包括3.3V 电源电压、25V 共模电压、500kHz 以上带宽、最大双向测试电流为25A。  我想推广 INA296B、但 INA296B 没有 P2P 解决方案。 因此客户不接受 INA296B。

那么、在这种情况下、您能提供另一个要推广的解决方案吗?  

谢谢!