This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA859:反馈电阻器值

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1283688/opa859-feedback-resistor-value

器件型号:OPA859

您好!

在 OPA859数据表中、有一些反馈电阻器的建议值。 对于小于3V/V 的增益、Rf 应为150欧姆。 对于4V/V 及更高的增益、Rf 应为453 Ohm。 为什么这些值? 对于此反馈电阻器、我不能使用其他电阻器值?

提前感谢您。

此致、

João ó n Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! João

    提供这些值是因为它们将为所列配置提供最佳的噪声和失真性能。 可以使用其他电阻器值、但这会导致数据表第7.6节中图片所示的噪声和谐波失真行为降低。

    谢谢。

    尼克