This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2460:/SHDN 引脚负绝对额定值

Guru**** 2506985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1283731/tlv2460-shdn-pin-negative-abs-rating

器件型号:TLV2460

团队、您好!

TL2460具有关断引脚、数据表的绝对最大额定值表中未指定该引脚。

/SHDN 引脚的绝对最大额定负额定值是否应该与任何其他器件一样为'-0.5V'?

此致、

佐藤町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sato-San、

    我会将输入电压限制为(V-)- 0.2V。 我假设关断引脚上有两个电源轨的 ESD 二极管、因此将二极管限制在电源轨以下200mV 可确保该二极管不会变为正向偏置。

    此致!
    杰瑞