This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:IT's 不再读取数据

Guru**** 2824235 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, USB2ANY, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1276371/usb2any-it-s-no-longer-reading-data

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:TPS650861ALP

几周前我买了一个。 它工作正常、但现在它不读取数据、而且很烫手。 我联系客服、以为是要换、但因为是技术问题、要求我在这里发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weixiao:

    您能否告诉我您的 USBANY 器件与哪些相关的 TI 产品(IC 或硬件应用)进行连接? 它是 适用于多核处理器、FPGA 和系统的 TPS650861可编程多轨 PMU 吗? TPS650861产品由 IPP 团队提供支持。  

    我们的 PRAMPS 团队没有将 USB2ANY 接口用于我们的运算放大器产品。 TI 拥有多达3个使用 USB2ANY 器件与特定产品连接的产品组。 为了获得适当的支持、我需要将您的咨询引导至适当的支持团队。 请联系我们。

    此致!

    雷蒙德   

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    当您说适配器不再读取数据时、您看到了什么来指示这种情况? 是否有视觉指示可以共享错误或您的命令只是没有将其发送到 IC (通过 IC 设置没有更改或回读失败来确认)?

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将适配器与 ALP 配合使用。 过去、它可以检测 与其连接的正确解串器和串行器、显示 I2C 地址并加载其寄存器值。 现在、它无法再执行该操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    您可能希望首先重新安装驱动程序或检查以下 E2E 博文是否有线索。 我对 APL 平台不熟悉。

    1) USB2ANY:TI 模拟 LaunchPad 框架软件无法识别 USB2ANY

    2) USB2ANY:USB2ANY

    固件出现问题时: USB2ANY:固件更新失败-如何修复?

    不幸的是,如果适配器的触感异常热,并且突然不工作,则可能会有一些内部损坏,您需要一个新的装置。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还有一个 UB940评估板,它可以正常工作,因此它不应该与计算机软件或硬件相关。 我们使用 usb2any 与 ub925,ub926没有问题,直到几天前它停止加载正确的信息,我注意到它很热触碰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    请告诉我上述线程中的任何解决方案或建议是否会提高器件性能。 固件与适配器本身而非计算机有关。 适配器内部的 USB2ANY 板上有一个 MSP430 IC、可能需要固件复位。 但是、如果这些途径无法使器件恢复到工作状态、则可能会对器件造成永久性损坏(由异常温度指示)。 如果是这种情况、唯一的解决方案是新适配器。

    器件不应过热、除非在内部电路上施加或造成短路。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试更新了固件、但运行正常、但仍然无法检测到正确的序列/描述信息。 以下是两个图片、将直接连接到计算机的 UB940 EVAL 板与通过 USB2ANY 连接到计算机的 UB940 EVAL 板进行了比较。 直接连接时、可以显示信息和寄存器值、但使用 USB2ANY 时、它们不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:  

    我将把您的线程重新分配给支持  UB940 评估板的团队。 很抱歉给您带来不便、但我不知道我们的团队(PMIC)是否能够对其进行调试。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    直接连接时,可以显示信息和寄存器值,但使用 USB2ANY 时,它们不正确。

    您能否说明如何建立直接连接? 我假设在提到"USB2ANY"时、指的是板上的 USB 适配器端口、直接连接的是 I2C 总线上的 SCL、SDA 和 GND 引脚排列。

    您使用什么硬件进行直接连接?

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直接连接意味着通过板上的迷你 USB 端口将板连接到计算机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 USB2ANY 进行连接、意味着通过10引脚 USB2ANY 连接器进行连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    直接连接意味着通过板上的迷你 USB 端口将板连接至计算机。

    通过 USB2ANY 进行连接,意味着通过10引脚 USB2ANY 连接器进行连接

    感谢您的澄清。 看起来从 USB2ANY 建立的连接可能配置错误、因为直接 USB 端口连接是功能性的。 我可以确认您与940评估板的 SCL、SDA 和 GND 的 USB2ANY 连接的引脚排列配置吗?

    用于940

    SDA 应为接头 J12的引脚1和接头 J12的 SCL 引脚2。

    J12的引脚5将是接地端。

    适用于 USB2ANY I2C

    引脚19为 SCL (J4-2)、20为 SDA (J4-1)

    引脚16为 GND (J4-5)

    请告诉我上面的配置是否与您的设置相匹配。

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该不是连接问题、因为我以前以相同的方式进行连接、并且工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    为了澄清一下、您是将整个10引脚接头连接到940 EVM 的 J12、还是将3条独立导线 I2C SCL、I2C SDA 和 GND 隔离到其各自的引脚? 只需进行检查、以确保没有其他连接会影响电路板上 USB2ANY 和 MSP430之间的 I2C 总线交互。  

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 USB2any 套件中附带的10引脚连接器和10引脚电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    我建议将 SCL、SDA 和 GND 引脚排列隔离到3条跳线、并将其与 EVM 的 SCL、SDA 和 GND 连接。 这些是 ALP 从 USB2ANY 在 PC 上注册所需的唯一连接。 如果这样可以解决问题、则额外的连接会影响 I2C 信号。

    如果这无法解决问题、请检查 SCL、SDA 和 GND 布线上的导通性、以确保在这些布线上发现的元件没有 ESD 故障-这会阻止 USB2ANY 模块与 EVM 进行通信。

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试仅连接 SCL、SDA 和 GND、结果是相同的。 通过观察 USB2ANY 的电路板、可以看到一切正常。 未发现任何烧焦的迹象或连接松动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    感谢您检查隔离式 SDA、SCL 和 GND 配置。 我看到您已检查 USB2ANY 板是否缺少连接、并验证了端到端连接、这很好、您是否能够根据原理图对940 EVM 的 SCL、SDA 和 GND 引脚排列执行相同的操作?

    请检查940芯片引脚排列与 SCL、SDA 和 GND 引脚排列之间的端到端连通性:

    用于940

    SDA 应为接头 J12的引脚1和接头 J12的 SCL 引脚2。

    J12的引脚5将是接地端。

    [/报价]

    根据您的常规 USB 适配器端口能够与940连接而不是 USB2ANY 引脚排列的想法、这可以确定 J12是否存在硬件连接问题。

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不仅仅将 USB2ANY 与 UB940评估板一起使用。 该评估板具有可直接连接到计算机的迷你 USB 端口。 我也将其连接到其他电路板上的 UB925、UB926、UB927。 我们将电线焊接到电路板上的 SDA、SCL、GND、并将其连接到 USB2ANY。 这些功能以前也运行良好、但现在不再工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    要确认:

    - UB940评估板仅可与 USB 端口正常工作,但无法与 USB2ANY 适配器配合使用  

    - USB2ANY 不适用于 UB925、UB926和 UB927?

    -配置以前与所有这些板一起工作,但现在 USB2ANY 目前不工作?

    如果 UB940能够通过使用 mini-USB 端口直接与 PC 连接、则可能不需要使用 USB2ANY。

    与 UB926 / 927/ 928进行连接是否需要 USB2ANY?

    请告诉我们如何在 ALP/EVM 侧提供进一步的帮助、否则我们需要确认和验证 EVM 到 USB2ANY 的 SCL/SDA/GND 连接。

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对这三个问题回答正确。 我知道评估板不需要 USB2ANY、但我确实需要将其与我提到的其他板配合使用。 USB2ANY 模块由 TI 提供。 您确实站在产品后面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    虽然我确实支持 DS90UB940/925/926/927和 ALP、但我只能建议通过从接头到引脚排列进行连续性测试来确保 EVM 点连接安全。 我们以前使用过这些 USB2ANY 模块、并能够启动 ALP 配置。

    建议的另一种软件解决方案包括安装 UB92x 系列的驱动程序设置。
    在连接任何 UB92x 器件之前、您能否确认是否已执行此过程?

    e2e.ti.com/.../ALP_5F00_92x_5F00_EVM_5F00_Driver_5F00_installation.pdf

    此致!

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 我还没有这样做。 但是、如果在安装 ALP 之前它可以正常工作、我们是否可以排除软件的使用情况? 你们什么时候可以说是硬件问题、什么时候可以更换? 我们支付了使用该商品的费用、但它坏了几周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    我仍建议 在 DS90UB9xx EVM 器件的引脚排列与相应接头之间进行连续性测试。

    >我们可以在结果完成后排除硬件连接。

    由于您已经确认了 USB2ANY 模块的端到端连接、因此我认为可以排除 USB2ANY 模块。

    软件建议是为了确保物理驱动程序连接(来自 PC 的 USB)能够与电路板的通信和接口。 请尝试为92x 系列安装 USB2ANY 的驱动程序、我们将确定其是否可解决问题。

    请告诉我上述结果、

    此致!

    米格尔