This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401EVM:阶跃响应欠阻尼、差分输出幅度有差异

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401EVM, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1276279/lmh5401evm-step-response-under-damped-differential-output-amplitude-discrepant

器件型号:LMH5401EVM
主题中讨论的其他器件: LMH5401

你(们)好!

我尝试使用方波输入测试 LMH5401EVM 输出。

如下图所示、绿色和紫色通道为差分输入(正输入和负输入)。

黄色和蓝色通道为输出。 阶跃响应似乎发生了欠阻尼。 差分正负输出是非对称的

直流电源输入为+-1.7V。

我的问题是如何获得临界阻尼响应和相同的差分输出幅值?

我们能否更改一些电阻器和电容器值来实现这一点? 可以使用任何模型进行仿真?

非常感谢。

伊伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yilun:

       您设置的增益是多少? 您还能否共享原理图?

    谢谢。

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hruday、

    我使用的是 LMH5401EVM。 我没有在板上进行任何修改。 因此、增益应为 LMH5401EVM 的默认值。

    非常感谢。

    伊伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yilun:

       通常、减小增益应该可以改善瞬态响应。 我们有可用于 LMH5401的 TINA 模型。 我附加 TINA 参考设计、您可以利用增益来获得所需的响应。

    e2e.ti.com/.../0647.LMH5401 tsc

    谢谢。此致、

    赫鲁迪