This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于高压系统中的 ina226和 amc1400

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, AMC1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1284485/about-ina226-and-amc1400-in-high-pressure-system

主题中讨论的其他器件:INA226AMC1400

我需要检测电流,使用了75MV分流器,INA226可以精确的测量,然后通过隔离I2C传输。但是系统上了1500V,我想知道AMC1400是否适用?AMC1400范围250MV,在75MV上,前级输入误差会不会太大。哪种方案更好?是否有75MV的隔离放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要检测电流、INA226可以使用75mV 的分流器准确测量电流并通过隔离 I2C 传输。 但系统在1500V 下运行、我想了解 AMC1400是否适用? 前级的输入误差在250mV 和75mV 的 AMC1400范围内是否过大。 哪种解决方案更好? 是否有75mV 隔离放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 AMC1400使用75mV 将产生0.52%的误差、而使用建议的250mV 将产生0.43%的误差。 请参阅我们的 电流感应计算器 的以下表格。 根据您的准确度目标、有可能将误差增加0.09%。  

    考虑各种解决方案选项、您可以单独使用 AMC1400、但不能与 INA226结合使用。 INA226提供 I2C 输出、而 AMC1400使用差分输入。 如果您想使用 INA226进行电流检测、您可以同时使用数字隔离器。  

    此致、

    评估