This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA239:请求器件 ID INA239和 INA239Q

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1284218/ina239-request-device-id-ina239-and-ina239q

器件型号:INA239

尊敬的 TI:

我叫 Bryan、来自韩国...

我正在使用您的产品 ina239和 ina239q 系列。

我想知道 ina239和 ina239q 产品的器件 ID 是否相同。

如果是,请告诉我 dvess_id.

我将等待您的回复..^^

塔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如两个数据表中的第7.6.1.17节所示、器件 ID 是相同的(裸片 ID 239h、修订版本1)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    Clemens 正确、两个器件上的裸片 ID 在239h 处相同。 感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你有很多事情要做。"

    我于2020年7月7日从 TI 网站购买了50件 PIN239Q、当我读取此 IC 的器件 ID 时、它会显示为 ina2390。
    然后、我想知道 INA239、INA239Q 和 PIN239Q 的器件 ID 是否不同。

    我想知道 PIN239Q 的 MANUTURE ID 和器件 ID、然后 INA239 ID 为 INA2391。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件的正确 OPN 是 INA239AIDGSR /T 或 INA239AQDGSRQ1。

    "P"前缀"PIN239Q"表示一个预发布器件。 此类器件只用于原型设计实验;不能保证这些器件与已发布器件相同或工作正常。 显然、在修订版0和1之间修复了一些错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再说一次、Clemens 是正确的。 感谢你的评分