This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA838:最小电源电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA838, OPA356-Q1, OPA607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1282306/opa838-minimum-supply-voltage

器件型号:OPA838
主题中讨论的其他器件: OPA356-Q1OPA607

团队、

OPA838的最低电源电压为2.7V。

它能否在低于2.7V 的电源电压下工作? (功能降低、如果适用。)
如果电源电压低于2.7V 会发生什么情况?

我们是否有同样具有低噪声和低电流消耗的可在低电压下运行的替代放大器?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于2.7V 时、无法再保证正常工作。

    有的放大器可降至1.8V (搜索)、但其噪声更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franziskus:

    如前所述、当器件在建议范围之外工作时、无法再保证器件的性能。 当电源电压低于2.7V 时、此器件甚至可能无法完全导通。 至于任何替代器件、我们没有任何能够在低于2.7V 的电压下运行且性能与 OPA838类似的器件。 所提供的列表 Clemens 是一个很好的起点、可缩小哪些参数在设计中不是很重要、但是在平带电压噪声性能方面没有比 OPA838更好的器件、OPA838可在2.7V 电压下工作。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    您能推荐另一个 OP 吗?

    对于客户的电池驱动产品而言、OPA356-Q1的电流消耗过高。

    他可以将增益带宽积减小到40MHz。

    对于这种降低的 GBW、您有没有更好的选择?

    提前感谢您、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA607:2.2V、GBW 50 MHz、0.9 mA、3.8nV√Hz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Clemens、

    迈克