This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高电压电池组

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1284246/high-voltage-battery-pack

主题中讨论的其他器件:TLV1805

大家好、

我想在电池组中添加过压保护电路。 电池组总电压介于600-864V 之间。 我 认为 集成电路足以满足这一要求。 您可以建议 compporator IC 器件型号吗?  如果你 有 过压保护的其他解决方案,你能告诉我吗? 在启动期间、可能会发生放电和充电电压尖峰。 您能否分享这样一种解决方案、以防止组合器电路中出现电压尖峰。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Korcan:

    我们的最高电压比较器系列、即 TLV181x/2x、TLV185x/6x 和 TLV1805、只能承受高达40V 的电压。 您需要将电压分压、并可能使用二极管钳位来保护比较器免受损坏。 您是否有任何其他可用的电源轨? 这是一份"过压保护电路: 通过比较器电路实现过压保护"指导手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    如您所说、我使用电阻器对40V 左右的电压进行了分压。 我没有其他可用的电源轨。 感谢您的支持。

    此致、

    kT