This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9164-Q1:问题

Guru**** 2506475 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1284422/tlv9164-q1-questions

器件型号:TLV9164-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV9164

您好!

我正在考虑使用 TLV9164 (四通道)运算放大器来监控 ADC 的模拟电压。

 

每个通道具有

  • 单位增益如下所示
  • 每个输出将连接到3.3V 的 MSP430 ADC 端口。
  • 将在运算放大器的输出端具有分压器、可降至1.8V。

 

您是否可以验证以下内容?

  • 从非反向输入到电压(例如5.25V)是否需要一个10K 欧姆电阻器?
  • 是否需要在运算放大器的反相输入与输出之间连接一个电阻器? (如果需要、建议使用哪种电阻器值、例如用于磁滞)。 ?
  • 运算放大器的输出端是否需要一个电容器来连接 MSP430 ADC 通道的输入端? (如果需要、建议使用什么电容值?)
  • MSP430 ADC 输入是否为高阻抗、运算放大器后无需缓冲器?
  • 如何终止未使用的运算放大器通道? (例如,上拉同相输入至 VCC,并将反相输入连接至 GND)?

 谢谢。

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Adam、

    我认为图像连接不正确、能否重试?

    我将在原理图发布时回答前四个要点。

    要终止未使用的通道、需要了解以下几部分内容:

    https://www.ti.com/lit/an/sboa204a/sboa204a.pdf

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/the-unused-op-amp-what-to-do

    https://www.ti.com/lit/an/sloa277b/sloa277b.pdf (第7节)

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jerry。

    这是图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Adam、

    • 从非反向输入到电压(例如5.25V)是否需要一个10K 欧姆电阻器?
      • 如果您预计电压高于 V+、则应在 Vin 和 IN+之间添加一个电阻器、以限制流入低于10mA 的放大器的电流
    • 是否需要在运算放大器的反相输入与输出之间连接一个电阻器? (如果需要、建议使用哪种电阻器值、例如用于磁滞)。 ?
      • 只有在需要增益时才需要反馈网络中的电阻器。 那么您将需要一个反馈电阻器和一个增益电阻器。 迟滞是一种比较器规格、这是一种运算放大器

    请指定您为 MSP430使用的 PN、以便我回答以下问题

    • 运算放大器的输出端是否需要一个电容器来连接 MSP430 ADC 通道的输入端? (如果需要、建议使用什么电容值?)
    • MSP430 ADC 输入是否为高阻抗、在运算放大器后无需缓冲器?

    此致!
    杰瑞