This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:仿真

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1284106/amc3330-simulation

器件型号:AMC3330

你好  

我正在设计一个由230VAC 主要部门的隔离式电源供电的物联网器件。 我们需要通过隔离式测量系统测量230VAC  

我选择了 AMC3330、  

我的问题是:  

我想通过一个3V3微控制器系统来测量输入电压、AMC3330 (根据数据表的要求、使用16Meg 和10K 电阻器通过5VDC 供电):有什么建议向 ADC 提供单端模拟信号?

我一直在使用 SPICE 模型与 Tina and Ltspice ,它是不起作用:任何关于模拟模型的提示,请?  

此致

齐亚德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 INN 是在 HGND,为了解决问题,我把中立连接到 HGND 在我的仿真

    我需要测量相位和中性点之间,我是否要将中性点连接到演示板上的 hgnd ?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziad:

    感谢您的提问。 要 向单端输入提供差分输入、您可以使用运算放大器。 如需更多信息、请参阅此指导手册。 此外、将中性线连接到器件上的 HGND 应该能够正常工作。  

    此致、

    评估