This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:搜索6通道器件

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2376, OPA4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1283573/opa2376-searching-for-6-channels-device

器件型号:OPA2376
主题中讨论的其他器件: OPA4376

大家好、

我们是否有 OPA2376等器件但有6个通道? 或者、您有其他实现此功能的建议吗?

BRS、

弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:  

    我们的运算放大器仅提供单路双路和四路型号。 OPA4376是一款四通道器件。 客户是否可以使用一个四通道器件和一个双通道器件来实现6通道数?

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我已向客户推广此解决方案、并想进一步询问是否有另一种可集成6通道的解决方案。 谢谢。

    BRS、

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Francis、

    没有六通道运算放大器。 唯一的解决方案是单通道、双通道和四通道对的组合、从而形成6个通道。 没有集成的6通道运算放大器解决方案。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    确实如此、客户通过组合解决方案关注响应延迟、实际上、他们确实测试了 使用2个器件时的不一致性。 我无法获得更详细的信息、因为该项目目前是一个机密项目。 您对此案例有不同的见解吗? 请随时与我联系、谢谢。

    BRS、

    弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Francis、  

    如果您想通过电话进行讨论、可以通过电子邮件与我联系 、我们也可以拨打 WebEx 电话。   

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经联系您的 WebEx。