This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:TL074输出到 MCU ADC 的纹波

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TL074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1284208/tl074-tl074-output-ripple-to-mcu-adc

器件型号:TL074

尊敬的团队:

您能否帮助提供一些建议、说明在断开 V3.3连接时 TL074的输出引脚1是否存在此类纹波?

即使在 IU_AD 上、它也具有纹波、请参阅以下捕获。

引脚2的负极端子是霍尔器件的2.5V 输出、引脚3的正极端子是2.5V 基准分压器输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    当3.3V 电压被移除时、IU 测试点上的电压是多少?

    如果输出纹波是由于输入端的瞬态导致的、您可以增大连接到 IU 的电容器的值或增大反馈电容器以限制放大器的带宽。 第二个选项对有效性有限制。 无论反馈电容器增加多少、输入信号的最小增益都将为1。

    此致!
    杰瑞