This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308-Q1:PSpice 模型

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308, PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1276452/pga308-q1-pspice-model

器件型号:PGA308-Q1
主题中讨论的其他器件:PGA308PGA309

大家好、

如何获取此器件的 PSpice 模型数据? 我还需要 PGA309-Q1 PSpice 模型。 我在寻找它们。

此致、

庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoji、

    我们目前没有适用于 PGA309或 PGA308的模型。   PGA309确实具有 计算器工具这样便可以进行一些基本的电路验证。  为 PGA309和 PGA308开发一个模型需要花费大量时间。   您能否更深入地了解需要什么模型以及模型的具体用例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我懂了。 实际上、这个请求是基于客户的问题、但这里是开放论坛。 因此、我无法在这里对此进行详细评论。 首先、我想检查一下这款计算器对客户是否有效。

    此致、

    庄司