This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL35072:TL35072D 已停产、替代产品是什么?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9362, TLE2142, OPA2991, LM7321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1284074/tl35072-tl35072d-is-discontinued-what-replacement

器件型号:TL35072
主题中讨论的其他器件:TLV9362TLE2142OPA2991LM7321

你好

我有一个问题、因为 TL35072D (TL34072及其所有型号) 已停产、

相同电容的理想替代产品 参数和质量  

要 在 SMD 封装中进行直接替换?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有完全相同参数的器件。 最近的替代器件是 TLV9362。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    感谢您的快速回复、我发现 TL34072中唯一的主要区别是    TLV9362中的电容驱动能力为10,000pF VS ~100pF

    是否有一个器件也具有 高 电容驱动能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2991、TLE2142

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    我看到但告诉我、有没有  采用 SOT 23封装且具有10,000pF 电容驱动能力的单个运算放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM7321

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助