This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3702:[案例:576614]技术数据查询

Guru**** 2924210 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC3702, TLV1812, SN65C1168E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1276292/tlc3702-case-576614-technical-data-inquiry

器件型号:TLC3702
主题中讨论的其他器件: TLV1812SN65C1168E

 我们的客户与 SiliconExpert 合作确保了准确性和合规性。

我们在本数据表"">download.siliconexpert.com/.../getliterature.pdf"中发现器件 SN75C1168PWE4有效且激活、

那么、我们是否可以认为它现在已不再供应?

器件 TLC3702CDG4在数据表"">download.siliconexpert.com/.../2742408531742084getliterature.tspgenericpartnumbertlc3702filletypepdf.tspgenericpa.pdf"中有效。您能否向我们提供此部件的当前生命周期状态(例如、"正在供货"、"NRND"、"待停产(LTB)"、"已淘汰"、"定制")?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    感谢您的发帖。  您寻址的 tlc3702选项在数据表背面的可订购信息表中列为"终身购买 "。 我们的全新 tlv1812是该部件的出色替代产品、由于其具有卓越的规格、因此可视为直接替代产品。

    为了接收关于 sn75的反馈、最好在一个单独的线程中解决这个问题。 E2E 将您的帖子导向其认为主要问题的内容。  

    由于我相信我已经解决了您的比较器问题、因此我将结束此帖子。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN75C1168PWE4与 SN75C1168PW 完全相同、即 LTB。 下一个最佳替代方案是 SN65C1168E‍PWR、它具有更好的 ESD 保护。

    TLC3702CDG4与 TLC3702CD LTB 相同。 但 TLC3702CDR 处于激活状态;唯一的区别是它封装在卷盘上、而不是管装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的回复、请确认这些器件是否 为 LTB?  请提供 LTB 日期。

    TLC3702CDG4
    SN75C1168PWE4
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLC3702CDG4已停产、但与 TLC3702CD 相同。

    SN75C1168PWE4已停产、但与 SN75C1168PW 相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯一如既往的支持。