This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6552:LMH6552增益带宽计算

Guru**** 2507805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6552, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1281334/lmh6552-lmh6552-gain-bandwidth-calculation

器件型号:LMH6552
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

该芯片支持(2-3V) Vpp 1.25GHz 频率 Vin 至8V Vpp 1.25GHz 频率 Vout 应用场景吗? 您能告诉如何计算它吗? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    您是在2-3Vpp 输入信号之间做出决定、还是输入信号会发生变化?  您是否具有器件的目标增益?

    请查看 LMH6552的电气特性表的第5页;有一个大信号带宽(LSBW)规格。  该规格表明、以较高增益运行 LMH6552会降低可用带宽;LMH6552是电流反馈放大器、与电压反馈放大器没有相同的增益带宽依赖性。  对于这些数据表值、将反馈电阻器(Rf)设置为等于357 Ω 的增益设置电阻器(Rg)。  

    我建议使用 LMH6552 SPICE 模型来仿真您的电路设计。  通过 SPICE 仿真、您可以在应用中验证器件的限制和性能。  您可以测试首选电源电压、增益配置和信号带宽、以检查器件的性能。  在设置为+/-5V 电源的10V 电源上、如果器件的直流偏置电压为零(即输入信号为交流耦合或没有直流偏移)、则2-3Vpp 输入信号不会超出输入共模范围。  输出摆幅限制以15.4V 的差分输出摆幅限制的形式提供。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Saebeler、

    我没有找到 pspice 模型、您能与我分享一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    请在下面找到型号。  如果您在使用该模型时有疑问或遇到问题、请告诉我。  您还可以在完成 SPICE 电路后将其发送给我、以便我可以帮助您进行回顾。

    e2e.ti.com/.../snom155.zip

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    我无法使用 PSpice 打开模型。 您能否展示如何打开和运行它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    我在另一个主题中简要概述了该过程: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1272956/lm7372-orcad-capture-pspice-model/

    请查看附加的.olb 文件、我使用 OrCAD AMS 模型编辑器从.mod 文件中检索到该文件。  有一个模型导入向导、以及.mod 文件的"Open"->"Export to Capture Part Library"功能。  这会导致快速转换为 PSPICE 可用的.olb 文件。

    e2e.ti.com/.../LMH6552.OLB

    请检查文件以确保一致性、如果您遇到任何错误、请告诉我。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    这是一个仿真文件吗? 如果是、我无法运行该文件。 我只需如下所示获取一个文件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    请尝试此 zip 文件夹中的文件:

    e2e.ti.com/.../snom155_5F00_edited.zip

    我之前可能已发送了错误的文件。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ALEC、

    很抱歉、我仍然找不到仿真文件。

    如何进行仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    我将构建一个仿真文件并发送该文件;生成的模型如何附加到 Isabel 符号时出现问题。  

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    谢谢。 构建该文件需要多长时间? 客户询问问题的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    下面随附了包含 LMH6552模型的仿真文件。

    如果您在使用时有任何问题、敬请告知。

    e2e.ti.com/.../LMH6552.zip

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    我发现 TINA 模型和仿真如下所示:

    仿真显示、感觉不能满足客户的要求。 您可以帮助我们找到一款满足(2-3V) Vpp 1.25GHz 频率 Vin 至8V Vpp 1.25GHz 频率 Vout 的器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    您能否共享仿真中使用的输入信号?  此外、您是否正在使用我们在 TINA-TI 的该主题中提供的更新模型?  TINA-TI 中的内置模型可能已过时。  与 TINA-TI 运算放大器交互时、您可以通过查看"输入宏"来检查这一点。  网站模型上的模型日期显示在文件中、其中注明2008为模型年。

    输入范围是2-3V、这是单个特定电压、还是客户向放大器发送变化的2-3V 信号?

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ALEC、

    仿真显示、感觉不能满足客户的要求。 您可以帮助我们找到一款满足(2-3V) Vpp 1.25GHz 频率 Vin 至8V Vpp 1.25GHz 频率 Vout 的器件吗?

    [/报价]

    如该图片所示、差分输入电压为黄色和绿色。 它们各自的电压振幅均约为1V。  

    我尝试了新的仿真、如下所示:

    1.25GHz:

    125 MHz:

    LMH6552似乎无法将1.25GHz 信号2Vpp 放大到8Vpp。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仿真原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    感谢您提供额外的数据和仿真结果。  我们将达到 LMH6552的性能极限。  由于 LMH6552必须在更高的增益下驱动更大的输出电压、因此器件的带宽会降低。  LMH6552不可能在1.25GHz 下驱动8Vpk-pk;为了在如此高的带宽下利用 LMH6552、该器件需要驱动较小的输出信号或以较低的增益运行。

    我查看了我们的放大器产品系列;其他1GHz 以上的高速器件可提供比 LMH6552低得多的电源电压。  您能否帮助我了解以下功能的优先级顺序:

    -带宽/速度

    -增益/放大

    -输出电压驱动/摆幅

    此外、您可能需要尝试不同的 RF 值、因为 LMH6552是电流反馈放大器;采用这种架构的放大器对最佳 RF 值很敏感。  例如、在电气特性表中、数据表使用 RF = 357 Ω。

    您可能需要评估设计的哪些方面绝对是必需的、因为在1.25GHz 下很难让如此大的输出信号摆动。

    此致!

    亚历克