This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8272:LTspice 模型-固有噪声分析确认

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM8272, OPA2991
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1283914/lm8272-ltspice-model---intrinsic-noise-analysis-confirmation

器件型号:LM8272
主题中讨论的其他器件: OPA2991

我想确认下面的 LM8272 LTSPICE 模型固有噪声分析。 它看起来像是 1MHz 无界后的固有噪声输出。

您能否通过图2确认该行为?

图1 -电路

图2 -  无电容输出的噪声分析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Esteban、  

    欢迎使用 e2e!  
    LM8272是 National 在2000年制造的传统器件、就像它的模型一样。 根据我在.MOD 文件中能说的内容、未涵盖噪声:  

    但是、噪声可以计算、我们有 TI 高精度实验室培训系列、其中介绍了计算步骤: 链接

    我建议您观看"简化计算"视频、  

    ...

    如果您希望改用仿真、我建议将器件升级为 仿真文件中包含噪声的器件。  

    我可以根据您电路的输入频率范围和电压范围以及预期的输出提出更明智的建议。 看看目前提供的内容、我将从 OPA2991开始。  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Carolina 验证了 LM8272不包含噪声模型以及有关如何创建您自己的噪声模型的参考视频。

    我还有一件想澄清的事。 是我上一篇文章中 的内容、 LTspice 中的噪声图好像没有完整呈现。  下面是 LTspice 的噪声曲线图。 我知道此模型不能提供正确的1/f 和白噪声级别、但是您能否验证下面噪声图中来自1MHz 的- 10MHz 行为是否正确或不正确? 我正在处理一个噪声非常低的应用、假设100KHz 时具有很高的噪声滚降。 我已注意到、如果我在输出端添加一个0.1uf 或0.01uF 的电容器、它会显著抑制这种行为。 我只是想确保我知道这些频率处发生了什么、以便我可以进行相应的设计。  

    不幸的是、我的机器中没有安装 TINA、我可能需要几天的时间才能获得它。 如果您可以的话、您能否在最终使用 TINA 软件来验证此电路?

    Go Gators:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Esteban、  

    去鳄鱼!  

    我链接的视频有助于快速计算噪声、以便您了解主要噪声源。  
    如果您愿意,可以继续使用 LTSpice , TI.com 中的模型可以由第三方导入。
    LTSpice 是 ADI 公司的仿真工具,因此我们不支持它。  

    因此、当在高频下执行 CF 时、输出噪声会降低。
    这是因为在高频时、反馈电容器变为"短路"、进而使增益= 1。  

    下面是该系列中的下一个视频片段:"噪声 SPICE 仿真"

    下面还摘自 模拟工程师口袋参考指南

    当您更改外部负载电容器时、这也会改变噪声响应:  

    TI 还提供滤波器设计工具: webench.ti.com/.../

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 在分析完 LM8272模型后、我觉得这个模型不能准确的描述1MHz 的- 10MHz 的噪声特性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Esteban、  

    我同意、您可能在 AVL 上有任何其他 TI HV 运算放大器吗?  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是目前的情况。 已经为设计选择了 LM8272组件、但我将使用参考视频来构建噪声模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解,感谢您在 e2e 上发帖:)