This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350:AMC1530

Guru**** 2514315 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1350, AMC1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1284891/amc1350-amc1530

器件型号:AMC1350
主题中讨论的其他器件: AMC1400

大家好、我想知道为什么 TI 的隔离式放大器都具有2V 的净增益(即 AMC1400 0.25V 输入、8V/V 的固定增益=>2V 输出/ AMC1350 +/-5V 输入、固定增益0.4v=>2)我正在使用具有差动 ADC (两个 ADC 通道)的 ADC 是 tms320F28397D。 因此、如果我使用这种组合、将只使用 ADC 的60%分辨率(0-3.3V)?

谢谢

插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    净增益始终为2V、以便通过我们自己的电源提供简单一致的接口和3V ADC 以及余量。 因此、是的、使用该组合将获得 ADC 的60%分辨率。 您可以使用低成本的运算放大器、例如 TLV9002来提高分辨率。 这 也是一个参考设计。  

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    请注意、为了获得最大分辨率、我宁愿衰减输入信号、而不是增加运算放大器输出信号。

    插孔