This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6484:运算放大器关闭时不稳定性

Guru**** 2528520 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, LMC6484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1284345/lmc6484-instability-when-op-amp-is-off

器件型号:LMC6484
主题中讨论的其他器件:UCC28950

早上好。

我将使用 LMC6484 和晶体管 MMBT22ALT1作为电流源、以灌入电流并更改 UCC28950上的电压反馈。 LMC6484上+的输入来自电压范围为0V 至2V 的数模转换器。 根据 DAC 的输入电压、反馈电压会发生变化、从而使转换器上的输出电压更改为所需的输出。 请参阅下面的简化版原理图。

注意:DAC 输出相对于 GND。

在该应用中使用 LMC6484时、我遇到了一些问题、尤其是来自 DAC 的输入断开或为0V 时。 当 DAC 无输入时、此电路不应工作、但会在 UCC28950的反馈电压上引起大量抖动。 我切断了将这部分电路连接到 UCC28950的迹线、之后没有抖动、因此我知道它与 LMC6484周围的电路有关。 模块1似乎几乎不受这种抖动影响、这可能是因为它是最靠近 LMC6484电路使用位置且最接近 GND 的模块。 模块2比模块1差、而模块3到目前为止最差。 模块3离 LMC6484周围的电路最远。  

当 DAC 为1V 且电路正在灌电流时、UCC28950的反馈仍存在一些明显的抖动、但效果不如 DAC 输入断开或0V 时差。

您是否有减轻这种影响的建议?  

感谢你能抽出时间。

阿尔贝托·米格兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想澄清一点、我上面介绍的简化版原理图不正确。 Q1、Q2和 Q3连接至2.1k 和22k 电阻器之间的 UCC28950反馈。 不在22k 和2.8k 之间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alberto、  

    我有几个问题可以帮助我更深入地了解该问题?

    1. 放大器 U1B U1C 和 U1D 上的电源电压是多少?
    2. 您能否为 DAC 提供一个器件型号、以便我了解它如何与放大器的输入进行交互?
    3. 您是否已尝试将放大器从模块1交换到模块2或3、并将放大器从模块2或3转换到模块1、以确定问题是否出在器件上?  
    4. 抖动看起来是什么样子的? 振荡、噪声等?  
      1. 您能否提供模块1与模块3的示波器捕获?

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好。

    当然、以下是您的问题的答案:

    U1的电源电压为12V。 标识符 U1A、U1B、U1C 和 U1D 均属于同一芯片。 它是一款四路运算放大器、器件型号为 LMC6484AIM。

    DAC 器件型号为 TLV5638MDREP。 使用示波器时、来自 DAC 的电压信号看起来很干净。 同一信号将共享至所有3个模块。

    3.我尝试过两个不同的板(用相同的部件号制造,但不重复使用以前板的部件),问题是相同的, BUS1看起来不错,但总线2和3看起来很抖动。

    4.在我看来、当观察 UCC28950电路上的 H 桥时、抖动似乎是一个抖动。 请参阅模块1与模块3的比较。 请注意、当我移除灌电流电路时、模块3会恢复正常、看起来像模块1。 任一模块的输出电压稳定在24V。 我只关心在模块3上看到的抖动量、而不是它的实际性能。  

    图1:带 UCC28950控制器的相移全桥的模块1 H 桥

    图2:带 UCC28950控制器的相移全桥的模块3 H 桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alberto、  

    我又问了一个问题。 关闭运算放大器时是否发生了该抖动? 我在帖子的标题中看到、当运算放大器关闭时会出现问题。 关闭是否意味着放大器的电源为0V?

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 当运算放大器导通(VCC_ISO 为12V)、但来自 DAC 的输入为0V 或在进入运算放大器的+时断开、就会发生抖动。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    阿尔贝托·米格兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alberto、  

    感谢您的澄清。 我将电路放入 tina ti 是为了更好地了解问题和分析问题。 我目前正在模拟电路、以查看我是否能够识别出任何问题。 我把 Tina 仿真也贴到了岗位的底部。 如果您发现需要进行任何调整以便更好地与您的设置保持一致、请告诉我、我可以修改电路。

    e2e.ti.com/.../3286.LMC6484.TSC

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。

    对于我的最新配置、R13应更改为552欧姆、这样 UCC28950会将22k 和2.8k 之间的节点调节为2.5V、28V。

    我已经尝试在 R13位置使用不同的 DAC 电压和电阻组合、以查看是否会产生影响、但没有。

    除此之外、仿真看起来基本上与我所拥有的完全一样准确、但我相信我的电路上没有 C2。

    在模块1上使用时、电路本身似乎工作正常、但会在模块2和3上引起大量抖动。 我不确定布局以及在 UCC28950上的灌电流电路和反馈网络之间采用远较长的路径是否会产生效果。  

    如果您发现了什么、请告诉我。

    谢谢!

    阿尔贝托·米格兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alberto、  

    下面的两个测量是在哪个引脚上进行的? 我看到波形的一部分变为负值。 我认为良好模块上的振铃来自需要校准的示波器探头? 我想知道您是否会看到在另一个屏幕截图上产生抖动的一些串扰。 是否有方法可以通过提起模块1和2上的输入引脚或其他方法来隔离模块3?  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通