This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6134:[案例:711717]技术资料查询

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM6134, OPA4992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1281573/lm6134-case-711717-technical-data-inquiry

器件型号:LM6134
主题中讨论的其他器件: OPA4992

[案例:711717]技术资料查询

 我们的客户与 SiliconExpert 合作确保了准确性和合规性。

如果我们可以考虑将"LM6134BIM"作为 NRND、而"LM6134BIMX/NOPB"作为替代方案、请告知我们是否可以考虑使用"LM6134BIM"。 如果是、请确认 Y2EOL 问题。 我们已经与您达成协议、所有 NRND 器件都设置为10-15年、我们已将此数据显示在我们的数据库中。 但是、我们的客户对于23年前推出的该器件"LM6134BIM"感到担忧、但根据最新的 DDF 它仍为 NRND、因此我们的客户想知道该器件是否将在未来十年内获得支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅试管包装已停产。 继续提供卷带封装(后缀 X)。

    LM6134BIM 型号采用 SnPb 铅镀层、仅在试管中提供。 LM6134BIMX/NOPB 采用普通锡铅涂层。 我不知道您的客户是否关心这种差异。

    目前没有停止提供 LM6134的计划。 如果您的客户仍想计划可能的更换方案:LM6134网页推荐使用 OPA4992;它具有更好的参数、但功耗更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Mohamed、

    确认 Clemens 的评论,

    如果您需要 LM6134和 OPA4992的比较表、我在下面提供了一个。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从您的回复中得知"LM6134BIM"处于激活状态、但不建议用于新设计、它会替代 OPA4992? 如果是、请提供 EOL 的年份。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohamed:

    如果您之前购买过此器件、则应收到 PDN、如果不是直接购买、则经销商应向您提供此 PDN。 您能否确认您是直接通过 TI.com 还是通过经销商购买?

    LM6134BIMX/NOPB 处于激活状态、仍可供购买。

    此致!
    杰瑞