This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6172QML:工作电压快速问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1284901/lm6172qml-quick-question-operating-voltage

器件型号:LM6172QML
主题中讨论的其他器件:LM6172

您好!

此部件能否在 V-上不带负电压的情况下运行、例如 V-上的接地和 V+上的12V?

谢谢!

康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

     LM6172可在采用非对称电源的情况下正常运行。  只需 确保总电源((+V)-(-V))处于建议的工作电压范围内、对于此器件、该范围为5.5V 至36V。

    此致、

    伊格纳西奥