This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA350:INA350饱和输出

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: INA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1274689/ina350-ina350-saturated-output

器件型号:INA350

大家好!

 INA350CDS 有问题。 我尝试从连接到惠斯通电桥的 PT1000读取温度。 我在3V3为仪器放大器供电、但无论选择的增益是多少、输出结果都会饱和约0.6V。 如果输入 x 增益=50小于0.6V、则放大操作正常、但一旦该 Vin x G 超过0.6V、输出就会被中断、您可以看到 G =30和 G=50之间没有差异。

我使用的配置与数据表中的配置非常接近。

我使用原型板来测试电路、不知道不良连接是否会引入一些噪声、从而可能干扰适当的性能。 我只想知道是否有人遇到过类似的问题、或者配置是否有问题。 据我所知、AI 非常适合此类应用、不是吗?

格扎维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xavier、您好、欢迎来到 E2E 论坛

    您的 Vref 是否已接地?  

    放大器的同相和反相端子上的电压是多少?

    理想情况下、INA 能够抑制 INA350高 CMRR 的大多数共模信号。 INA 架构的一个后果是生成了更加复杂的共模与输出电压曲线图、这意味着以一种使 INA 的输入或输出级饱和的方式来配置 INA 更加容易。

    根据有关每个引脚电压的更多信息、我们可以更准确地确定导致您遇到的问题的原因。

    谢谢!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    是的、Vref 设置为接地。

    当 AI 正在工作时-是接近0.3V (电桥的参考电压)和 IN+是0313V ,但当 IN+增加它的值,输出电压约0,65V 和 Vin 和 Vout 关系停止取决于 G。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xavier、

    您能否分享一些显示响应的波形? 这将帮助我、以便我能够准确地看到非线性发生的位置。  

    我将尝试对您的配置进行模拟、看看我是否会遇到同样的问题。

    谢谢!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xavier、  

    我要将 Jacob 的响应标记为"TI 认为已经解决了。" 如果问题未得到解决、请告知我们可以如何进一步提供帮助。  

    祝你一切顺利。
    Caro