This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3801:能否将其用作 LVDS 中继器

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80EP100, DS25BR110, DS90LV001, DS38EP100, LMK04228, TLV3801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1284144/tlv3801-can-it-be-used-as-an-lvds-repeater

器件型号:TLV3801
主题中讨论的其他器件:DS90LV001DS38EP100、DS80EP100 、DS25BR110 LMK04228、

我有一些非板载 LVDS 信号。 我能否使用此部分来恢复眼图并为进入 PCB 的外部 LVDS 信号提供非常低的抖动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVDS 接收器就像比较器一样工作、因此它确实可以像 LVDS 缓冲器一样使用该比较器。

    然而、"实际"LVDS 接收器针对 LVDS 信号进行了优化。 考虑使用 LVDS 缓冲器/转接驱动器/中继器 (如 DS90LV001)或均衡器(如 DS38EP100/DS80EP100 (无源)或 DS25BR110 (有源))。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS25BR110是否是您提供的抖动最低的时钟中继器/驱动器? 因为我要通过电缆进行传输、所以只需要1:1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 但较高的均衡级别会增加抖动(请参阅图21…24)。 通过完全不使用缓冲器、您将获得最低的抖动。 (您现有的 LVDS 接收器不能与您拥有的信号配合使用吗?)

    要消除抖动、您需要一个像 LMK04228这样的器件(然后就只有一个时钟源、并通过分频生成其他时钟)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RevKy、

    感谢您的联系。 正如 Clemens 提到的、TLV3801有可能适用于您的应用、我希望详细了解这一点、并看看它是否 对您的系统有利 。我向您发送了一个朋友请求、以便我们可以离线讨论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢! 问题是、我已经 在不同电路板上使用更好的 PLL 来生成时钟、我想在不增加明显额外成本和复杂性的情况下尽可能提高时钟性能。 但是、我知道这些时钟都是通过电缆传输的、因此会出现一定的抖动性能下降。因此、我一直在寻找一种相对简单的解决方案、在本地缓冲该时钟、而不会引入大量抖动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Revky、

    对于 TLV3801的抖动、 仿真结果表明其优于~ 1ps;但是、我们没有直接测试和测量该器件的抖动。 我们确实有一个传播延迟偏斜规格(+-2.5ps)、这可能很有用、但它是由 OUT+和 OUT-之间的低到高和高到低传播延迟变化量来定义的。 不确定这对您是否有用、但希望这能为您的系统提供一些选项。 再次感谢您使用该论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您考虑这一点。 我当时真的在寻找、此器件(TLV3801)是否可以比  DS25BB150具有更低的抖动选项;对于时钟、我看到大约与1ps 相同、这没问题、但对于数据、我看到它可以增加到41ps。

    我希望您能获得更多基于测量结果 或以前零件使用情况的视图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有该器件的抖动测量。 我已经向您发送了一个朋友请求、您能接受吗?这样我就可以离线给您发送消息并分享我们拥有的一些材料。 同时、我将关闭该线程。 再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我想我已经接受了!