This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA380:电路工作

Guru**** 2887800 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA380

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1285069/opa380-working-of-the-circuit

器件型号:OPA380

您好!  

我想在实验室中处理 OPA380、当时我与数据表中提供的内部电路相混淆。  

我能以某种方式证明底部运算放大器正在对引脚2施加电压、并在2.3kHz 时应用高通滤波、然后在21.2kHz 时应用低通滤波器、在较低频率时它用作缓冲器。  

那么、该电路的实际工作概念是什么、尤其是底部运算放大器。 此电路是否可以仅通过在顶部运算放大器的同相输入端提供阈值电压来工作?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapniil:

    您能详细介绍一下您打算如何使用 OPA380吗?  是否考虑在非反相配置中使用放大器?  引脚3 (同相输入)处发生的偏置有助于使用 OPA380的跨阻功能、该器件需要在引脚2 (反相输入)处提供电流信号输入。

    顶部运算放大器利用高阻抗反相输入和射频反馈电阻器的特性作为跨阻放大器运行;底部放大器利用专有设计作为自动归零运算放大器。  OPA380的目标精度高、1/f (闪烁)噪声低。

    一旦我详细了解您的潜在应用、我就可以更好地帮助您解决问题和实现设计目标。

    此致!

    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    我开始了解 IC、并想从与上图相同的配置开始。 您能帮助我谈谈底部运算放大器的工作吗、您刚才说它是一个自动归零运算放大器。 我无法设计其自动归零功能。 在搜索各种互阻抗放大器时、我没有给这个底部运算放大器电路留下任何印象。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中显示:

    OPA380系列运算放大器将自动置零拓扑与信号路径中的时间连续90MHz 运算放大器结合使用。 此类放大器每个100µs 均使用专有技术进行零点校正。
    […μ V]
    以10kHz 的速率进行零点校正、但由于内部滤波、该频率上几乎没有基波噪声能量。

    由于未显示10kHz 振荡器、因此该原理图似乎无法完全解释。