This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:LTSpice 模型

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1285427/ths4531-ltspice-model

器件型号:THS4531

您好、我想在我的设计中使用 THS4531将单端信号转换为差分信号、并想在 LTSpice 中进行仿真。 是否有适用于 THS4531的 LTSpice 模型? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们有一个适用于 TI PSpice 的 SPICE 模型以及一个适用于该器件的 TINA SPICE 模型。 可以在产品页面设计和开发部分的设计工具和仿真选项卡中找到这些模型。  请注意、在 LTSpice 中使用 TI PSpice 模型时、不允许 TI 使用或调试 LTSpice 问题。

    此致、

    伊格纳西奥