This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7372:加热运算放大器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1285698/lm7372-heating-opamp

器件型号:LM7372

您好!

我们有5V、1Hz 的输入信号、所需的输出是10V、1Hz。 正在使用运算放大器 LM7372。以下是 sch 部分。 电源电压为+/-12V

我们无法获得输出、而 IC 正在升温。 您可以提供帮助、并告诉我是否需要进行更新。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shradha:

    我能够浏览原理图、并收到了几个问题/调试提示、以便了解出现这种情况的原因。 您可以提供关于放大器负载的任何信息吗? 我想确保没有消耗过大的电流、这将不会导致您遇到这种发热。 对于 B 放大器、是放大器还是以与 A 放大器相同的增益配置进行连接?

    作为快速调试步骤、当在输入中没有任何信号时、您在输出中看到了什么、您看到了该输入不应具有的任何值吗? 即使没有放大信号、电流电源是否过大、或者它是器件的预期 IQ 值?

    您还能否解释一下、当您在输入端放置信号时您会看到什么?

    此致、

    伊格纳西奥