This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV171:用于浮动接地电路的 TLV171

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1286384/tlv171-tlv171-for-floating-ground-circuit

器件型号:TLV171

大家好、

客户正在使用 TLV171为 LDO 提供浮动接地。 但我不太了解下面这个电路的原理。

为什么 V_float=V_CNRL*(390k+20.5k)/20.5k? 你能为我解释一下吗?

非常感谢!

此致、

玛吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路的输出不是浮动的。 "虚拟接地"意味着它与标记为"GND"的接地不同。

    R5;R12分压器产生电路输出电压的1/20。

    当电路的输出电压与20×的控制电压相同时、运算放大器的两个输入电压也相同。
    当电路的输出电压恰好大于20×的控制电压时、运算放大器同相输入的电压高于反相输入的电压、运算放大器就会增加其输出电压。 这会增加晶体管的基极电流、并使晶体管灌入更多电流、从而降低电路的输出电压。
    当电路的输出电压恰好小于20×控制电压时、也会相反地发生同样的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maggie。  

    该电路使用积分器电路、下面是设计说明: 积分器电路

    我进行了仿真、请参阅此处附加的: e2e.ti.com/.../2018.Integrator.zip

    你可以看到克莱门在上面解释了什么。  

    Unknown 说:
    客户正在使用 TLV171为 LDO 提供浮动接地。

    根据我的解释、该电路不提供"浮动接地"、如果接地之间存在差异、它将会检测并校正。