This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:热数据需要

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1286417/opa2188-thermal-data-need

器件型号:OPA2188

大家好、

您能帮助从下面提供 OPA2188的数据吗?

部件名称

制造商

TAmax

Tjmax

θjc(℃μ A/W)

θja(℃μ A/W)

θca

Pd 最大值

Pdmax_有趣
=电脑

Pd 波形  

TAmax

TC 参考_A

TC 参考_ b

标准

OPA2188AIDGKR

TI

125.0

150.0

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lilian:

    [quote userid="525096" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1286417/opa2188-thermal-data-need 通过以下方式提供 OPA2188的数据吗?

    这里是我可以填写的信息。 我不知道标记绿色块的定义是什么。 这不是 TI 的标准性能规范。 请提供定义。   

    OPA2188不是功率放大器、ISC 的额定值高达 ±18mA。 因此、Pd 可能指的是功率耗散、我们可以估计它、但这并不是很有用的指示器、因为运算放大器不用于驱动重负载。 以下是 OPA2188在整个温度范围内的电流额定值。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德