This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 响应反馈和最低必需分析

Guru**** 2925800 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1285557/response-feedback-and-minimum-essential-analysis

主题中讨论的其他器件:OPA1679

1.我使用 TINA 仿真 OPA1679电路-附加了传输特性结果-输出需要一些时间才能稳定、这是正常的还是我需要在设计中做些改变

2、 除了使用 TINA 的 AC Transfer Characteristic 和 Transient Plot 之外、还 需要做什么其他的最小分析才能确保运算放大器电路正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    您能否提供 TINA 仿真中使用的原理图? 您只需附加 TINA .tsc 文件。

    通常、运算放大器电路的最小分析包括以下几点:

    1. 直流偏置和工作点
    2. 输入和输出摆幅限制
    3. 交流传递函数
    4. 瞬态阶跃响应和稳定性

    为了获得对性能充满信心的稳健设计、我还将包括:

    1. 电源注意事项(电源噪声、足够的去耦电容器等)
    2. 噪声分析
    3. 输入和输出保护(确保不违反绝对最大数据表额定值)
    4. PCB 布局(使用最佳实践确保高性能)

    TI 高精度实验室运算放大器视频系列是一个极好的资源、它详细介绍了所有这些主题。 请参阅  以下链接中的相关视频主题: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html 

    我没有看到所连接电路的交流传输特性、但我看到了您对瞬态响应的截屏。 如果您担心趋稳和稳定性、我建议遵循 TI 高精度实验室 有关稳定性的主题中的指导。 这是一个介绍稳定性的7个视频系列、其中包括有关使用 TINA 仿真来执行稳健稳定性分析的说明。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎 Vinay。 我现在将继续、关闭该主题。 如果您需要有关设计的进一步支持、请随时再次回复。

    此致、

    扎赫