This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111-2EVM:我将使用 XTR111构建 V 至 I 转换器、需要查看 XTR111 EVM 板的光绘文件

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR111-2EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1285980/xtr111-2evm-i-am-building-a-v-to-i-converter-using-xtr111-and-need-to-look-at-the-gerber-files-for-the-xtr111-evm-board

器件型号:XTR111-2EVM
主题中讨论的其他器件:XTR111

 我将使用 XTR111构建一个 V-I 转换器、需要查看 XTR111 EVM 板的光绘文件以精确匹配布线

我只会将 XTR111所在的电路板的一部分与主 MOSFET 一块使用、以保持规格中要求的精度。 我在论坛社区看到了很多问题、但我想让原始设计看起来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey:

    我已向您发送一封私信、其中包含 XTR111-2EVM 光绘文件的 zip 文件。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢、此致、

    路易斯·基奥耶