This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:老化参数(也适用于 LM2904B-Q1)

Guru**** 2668425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B-Q1, LM2904B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1286346/lm2903b-q1-aging-parameter-also-for-lm2904b-q1

器件型号:LM2903B-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2904B-Q1

您好!

LM2903B-Q1和 LM2904B-Q1的数据表参数输入失调电压和输入偏置电流是否包含老化问题?

谢谢、此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    请查看下面的链接。 这可能有助于更好地回答您所指的问题。  

    e2e.ti.com/.../ic-long-term-stability-the-only-constant-is-change

     比较器上的 VOS 等规格会有一些变化、并会随时间推移而漂移。   但是、我们在器件上运行加速寿命测试、并寻找设计/工艺弱点、以尽量减少这些转变。  因此、假设运行在 EC 表中指定的范围内、我们的规格不会出现大幅超出限值的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢迅速的回应:-)

    该链接很有用。 我在过去也进行过这样的讨论。  

    此致、

    迈克尔