This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2402-Q1:SCG 和 SCB 测试

Guru**** 2996980 points

Other Parts Discussed in Thread: ALM2402-Q1, ALM2402FQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1286034/alm2402-q1-scg-and-scb-test

器件型号:ALM2402-Q1
主题中讨论的其他器件: ALM2402FQ1EVM

您好、专家!

希望您做得好。

下面是我的客户进行 SCG (对 地短路)和 SCB (对电池短路)测试时遇到的一些问题。 请邀请您提供一些帮助。

1.  SCG

ALM2402-Q1中有一个 OTF/SH_DN 引脚、我们的客户通过 10k Ω 电阻器将该引脚上拉至5V、他们在不同环境温度下进行了 SCG 测试、但在引脚上发现了不同的电压:

①当-40℃ 时、OTF 引脚 2.52V

② μ A 当 25℃ 时、OTF 引脚 3.743V

③ 当105 ℃ 时、OTF 引脚 3.685V

有几个 问题:  

  • SH_DN 引脚的建议上拉电阻为什么;
  • 此引脚的内部结构如何、为什么受温度影响?
  • 在105C 下的 SCG 测试中似乎没有发生 OTF 功能、原因是什么、那么 MCU 如何才能找到 SCG 故障?

2. SCB

当输出对电池短路(通过电压源设置16V)时、芯片损坏。

我们的现场团队认为、上电时电源电压可能会冲到18V、这是 Vcc_(ox)的极限、那么您的想法是什么?

对于电压限制、我们的客户认为18V 受限、原因是什么、以及如何改善这种情况? (因为他们认为电池电压通常会超过限值)

非常感谢。 期待您的回复。