This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:有大量产品的接地引脚阻抗异常、请帮助检查设计是否有问题

Guru**** 671890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1286007/lm2903-there-are-batches-of-products-with-abnormal-impedance-to-ground-pins-please-help-check-whether-there-is-a-problem-with-the-design

器件型号:LM2903

1.文件是客户测试的记录。 2.客户应用的输出频率有异常的标准测试频率,原理图如下所示,它是一个频率输入通道, PI1是产品的频率输入, 它通过嵌入和滤波进入 LM2903的 U56A 的+输入端子;输入端子用于调整阈值的电压、通过 MCU 的 PWM_REF1引脚执行 PWM 调整、输出 REF_PI1、信号调节0~5V 的输出范围、 连接到 U56A 的输入端子、在进行 U56A 比较之后、输出信号 PIN1连接到 MCU 计时频率的引脚。

 e2e.ti.com/.../WIKA_2D00_LM2903_2D00_FA-_2D00_-Update2.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    请参阅本应用手册的第2.2 - 2.4节: ti.com/lit/an/snoaa35c/snoaa35c.pdf?ts = 1686246109088&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    该系列器件目前有 PCN、因此您可能会获得旧芯片的一些批次和新芯片的一些批次。 新芯片具有较低的输入偏置电流、这可能会影响 阻抗测量。  

    您能否详细说明输出频率异常是什么意思? 您是否有任何波形可以在正常和异常之间共享?

    我将删除 C2221、因为这会增加迟滞的延迟并有效地消除迟滞。  

    我还会移除 C220、或者至少在输出端和 C220之间放置一个小输出电阻器、因为您不想直接在比较器的输出端放置一个电容器。