1.文件是客户测试的记录。 2.客户应用的输出频率有异常的标准测试频率,原理图如下所示,它是一个频率输入通道, PI1是产品的频率输入, 它通过嵌入和滤波进入 LM2903的 U56A 的+输入端子;输入端子用于调整阈值的电压、通过 MCU 的 PWM_REF1引脚执行 PWM 调整、输出 REF_PI1、信号调节0~5V 的输出范围、 连接到 U56A 的输入端子、在进行 U56A 比较之后、输出信号 PIN1连接到 MCU 计时频率的引脚。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.文件是客户测试的记录。 2.客户应用的输出频率有异常的标准测试频率,原理图如下所示,它是一个频率输入通道, PI1是产品的频率输入, 它通过嵌入和滤波进入 LM2903的 U56A 的+输入端子;输入端子用于调整阈值的电压、通过 MCU 的 PWM_REF1引脚执行 PWM 调整、输出 REF_PI1、信号调节0~5V 的输出范围、 连接到 U56A 的输入端子、在进行 U56A 比较之后、输出信号 PIN1连接到 MCU 计时频率的引脚。
您好、Sam、
请参阅本应用手册的第2.2 - 2.4节: ti.com/lit/an/snoaa35c/snoaa35c.pdf?ts = 1686246109088&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
该系列器件目前有 PCN、因此您可能会获得旧芯片的一些批次和新芯片的一些批次。 新芯片具有较低的输入偏置电流、这可能会影响 阻抗测量。
您能否详细说明输出频率异常是什么意思? 您是否有任何波形可以在正常和异常之间共享?
我将删除 C2221、因为这会增加迟滞的延迟并有效地消除迟滞。
我还会移除 C220、或者至少在输出端和 C220之间放置一个小输出电阻器、因为您不想直接在比较器的输出端放置一个电容器。