This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:尽管是一个缓冲放大器、但输入电压和输出电压却不同

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1275129/tlv9002-input-voltage-and-output-voltage-is-different-despite-being-a-buffer-amplifier

器件型号:TLV9002

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TLV9002、并有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

尽管是一个缓冲放大器、但输入电压和输出电压不同

您能否告知原因是什么?

——

在这种情况下、他们的原理图和波形保密、因此客户需要离线支持。

您可以发送朋友请求吗?

然后我将与您分享。

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shinichi-San、

    我可以向您发送朋友请求、但您能否告诉我输入和输出之间的联系情况如何? 是以微伏、毫伏、伏为单位吗?  

    此致、  

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    我可以帮助支持这个问题。 我也给你发送了一个朋友请求。

    回应 Robert 的问题:您是否能够分享输入和输出之间的相互隔离情况?

    提前感谢!

    此致、

    亚历克斯·苏达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert 和 Alex:

    感谢您的答复。

    实际上、有两个问题。

    在缓冲放大器配置中、

    (1)输入和输出之间的电压差约为0.062至0.075V。

    (2)电压跟随器的输出电压因温度相关而升高。

    一旦我们建立了友谊,我将向您发送详细信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:

    感谢您的回复!  

    您是否能够通过收件箱分享原理图/波形/详细信息? 收到此信息后、我可以帮助进一步诊断。

    此致、

    亚历克斯·苏达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi-San、  

    我要将 Alex 的回复标记为"TI 认为已经解决了。" 如果问题未得到解决、请告知我们可以如何进一步提供帮助。  

    祝你一切顺利。
    Caro   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caro、

    客户自己解决了问题。

    无需额外支持。

    此致、

    真一市