This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6082:电压跟随器问题

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6082, LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1286498/lmc6082-voltage-follower-problem

器件型号:LMC6082
主题中讨论的其他器件: LMC6482

您好!

我使用 LM6082制造了一个简单的电压跟随器、但它不能按预期工作、当输入高于3.65V 时、输出跳转到5V 电压轨、如下面的印刷图所示。

除了运算放大器 BE 轨到轨外、我查看了数据表、但我没有获得任何有关这方面的信息。

有人知道发生了什么事吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Giovani、

    LMC6082具有一个轨到轨  输出 输出摆幅。 然而、输入共模电压被限制在低于正电源轨~2.5V (典型值1.9V)。

    当您的输入电压超过共模电压范围时、放大器不再具有线性运行并且输出折叠进入电源轨。  

    您可以 考虑具有轨到轨输入 和输出的放大器、例如 LMC6482。

    https://www.ti.com/product/LMC6482 

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zach、这解决了我的问题。