This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:LM393问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1285972/lm393-lm393-issue

器件型号:LM393
主题中讨论的其他器件:LM339

您好!

我们使用 LM393DR 替代 LM393DRG4、输出逻辑反向、我们测试 VCC–2V 范围良好的输入电压、请查看下面的原理图并建议如何解决以下问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源骤降相当大。 显然、它会电容耦合到其中一个输入。

    噪声来自哪里、为什么去耦电容器不滤除噪声? 您能否检查 GND 上是否也有噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您一如既往的支持 Clemens。

    章、

    除了克莱门斯的问题之外,我唯一的其他意见是删除 C18,因为这会增加延迟并消除滞后。 这可能不会影响您的问题、但仍然应该删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens/Chi:

     在将 LM393DRG4更改为 LM393DR 时、我们仍然存在逻辑上相反的输出问题、因此我们不知道 这两个 IC 有什么区别、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    您将看到新裸片和旧裸片之间超出共模范围行为的差异。

    超出输入范围。 输入范围是 Vcc-2V、或者在一个3.3V 电源上最大1.3V。 您将输入连接到高达5V、这远远超出了输入范围。 当两个输入都被拉至高于输入范围(>1.3V)时、输出将在新芯片上变为高电平、在旧芯片上变为低电平。

    请参阅 LM339系列的第2节应用手册:

    用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南