This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:总线和分流电压线性误差

Guru**** 2390785 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1286353/ina228-bus-and-shunt-voltage-linearity-error

器件型号:INA228

大家好、

您能帮助提供 此器件的总线和分流电压线性误差吗? 我在数据表中找不到它们。 客户的要求是<0.5%。  

B&R

利加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lijia:

    下面是非线性误差、位于 INA228数据表的第5页:  

    此致!

    穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    INL 和 DNL 是 ADC 的误差、我们需要 ADC 之前的模拟放大器的非线性误差、该规格是否可用?

    B&R

    利加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lijia:  

    INL 和 DNL 误差包括 ADC 之前的放大器的非线性误差。 另外值得注意的是、电源监控器的满量程误差为0.5%(-40°C 至125°C)。 这应该能轻松满足您的要求。 如果您有任何进一步的问题、敬请告知。  

    此致!

    穆罕默德